This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHSECDOCK:如何将 XDS110调试探针连接到 TMDSHSECDOCK?

Guru**** 2831465 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D, TMDSHSECDOCK, TMDSADAP180TO100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403115/tmdshsecdock-how-do-i-connect-my-xds110-debug-probe-to-my-tmdshsecdock

器件型号:TMDSHSECDOCK
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D、C2000WARE、、、 TMDSADAP180TO100

工具与软件:

我已将 TMDSCNCD28388D 开发板与基于的电路板对接。 我想知道 JTAG 的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相关电路板的原理图请参见 C2000WARE/BOARD/controlCARD/

    有关如何运行一个简单示例的分步说明: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AVSjOwDYHkfv9LUHQuulzA__C2000-ACADEMY__3H1LnqB__LATEST

    JTAG 调试指南(如果您无法连接到 controlCARD、则很有用): https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    实际上、我需要此 XDS110调试探针与基板(TMDSHSECDOCK)的完全 JTAG 和辅助引脚连接(我 在该板上安装了 TMDSCNCD28388D)

    此外、我已经通过 USB 对电路板进行编程并尝试了示例、但现在我想使用 XDS110调试探针。 有一点是 TMDSHSECDOCK 上的 J2 (JTAG)接头有公引脚、而 XDS110调试探针连接的电线上的母连接器有第6个引脚闭合! 因此、因此、除了第6引脚外、我将使用跳线连接两个接头。

    我在论坛上看到了数据表和很多问题、但它只是不起作用。

    我已经附上了我的连接设置的照片。

    我还收到此错误:


    --- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    该实用程序将加载适配器"jioxds110.dll"。
    库构建日期为"2024年4月19日"。
    库编译时间为"14:04:01"。
    库软件包版本为"12.7.0.00130"。
    库组件版本为"35.35.35.5.0.0"。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    --- [打印重置命令硬件日志文件]--------------------------------------------------------

    将通过切换 JTAG TRST 信号来复位扫描路径。
    控制器是采用 USB 接口的 XDS110。
    从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
    该软件针对 XDS110功能进行了配置。
    控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    --- [发生错误且此实用程序已中止]--------

    此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

    值为'-233'(0xffffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_BROKed"。

    说明如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、这些位可能已损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标器件的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
    卡在零故障下的通道。

     如果有任何帮助、将会非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该集线站的原理图可在  C2000WARE/boards/controlCARD/TMDSADAP180TO100中找到

    另请参阅 F2838X controlCARD 用户指南。 将有一个开关用于确定 JTAG 连接来自 USB 还是集线站。

    此致、

    Ben Collier