工具与软件:
此处是 OSPI 驱动器:
${mcu_plus_sdk_path}\source\board\flash\ospi\flash_nor_ospi.c
...有一个检查页面对齐偏移在:
flash_norOspiWrite
…μ A 如此处所示:
我在文档中看到:
SPRUJ55、AM263P 技术参考手册、第13.3.2.4节
"数据接口总线为32位宽。 因此、只允许字节、半字和字的访问。"
我的理解是、外设支持字对齐的访问/偏移量。
问题:
1.
flash_nor_ospi.c 中的检查有什么用途?
2.
flash_nor_ospi.c 是否支持字对齐读取和写入命令?
3.
(如果不需要)如果需要字对齐读取和写入命令、建议使用哪种方法?