This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:数据可以写入 NONMAIN 区域吗?

Guru**** 2949170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403454/mspm0g1507-can-data-be-written-to-the-nonmain-area

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

大家好!

[问题1]
我们想将未更新的用户数据存储在 NONMAIN 区域。
默认情况下会存储与引导加载程序相关的值、但是否可以存储它们而不影响这些值?
如果是、那么存储器地址是什么?

[问题2]
我想将频繁更新的值存储在低32kB 闪存(0x0000 0000 ~)中。


如何在 CCS 中更改链接器文件?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的第一个问题、不建议这样做、因为对于非主闪存、只有一个扇区、这意味着您需要在想要擦除闪存以保存一些数据时擦除所有数据。  

    对于第二个问题、您需要在 CCS 中修改 cmd 文件来管理存储器。 您可以将其称为演示  

    e2e.ti.com/.../8473.mspm0l1306.cmd