工具与软件:
您好!
AM243x 的 PRU 是否能够同时处理 FSI 通信和 EtherCAT 从站接口?
在此设置下最多可以运行多少个 FSI 接口? 一个 RX/TX 是最低要求、二个就可以了。 额外的仅 RX 路径是一个加号。
应用手册"snaa89.pdf"显示了一个 FSI 示例实现方案、它使用4个 R5F 内核将数据馈入 PRU0和 PRU1 (图1-4)。
是否可以仅通过单个 M4F 内核(或一个 R5F)而不是使用四个 R5F 内核来馈送数据?
所需的通信周期和数据播放负载(可以更小)与 AN (对于第一个 FSI)中所述非常相似。 其他 FSI 接口的运行速度可能会较慢。
我是 AM243x 器件的新手、因此我在 AM243x 器件的功能和限制方面没有实际经验。
谢谢。此致、
Manfred