This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:MSPM0睡眠电流电平

Guru**** 2931330 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSPM0C1104, MSPM0L1306, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1386751/lp-mspm0c1104-mspm0-sleep-current-level

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104MSPM0L1306、LP-MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

我参加了去年的 Embedded World 展会。 在 TI 展台上、我看到了 TI 的 MSPM0 MCU、它声称睡眠电流低于50nA。
我后来在评估套件(LP-MPSM0C1104 launchpad)上购买、而今天搜索信息以测试和确认睡眠电流、我再也找不到这个50nA 值。 我很想知道我购买的 MSPM0版本是否错误、您能告诉我提供该性能级别的正确 MCU 版本吗?

谢谢你

此致

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Julien

    MSPM0的最低电流模式是关断模式

    MSPM0c1104、MSPM0C110x、MSPS003混合信号微控制器数据表(修订版 B): https://www.ti.com/lit/gpn/mspm0c1104

    关断电流典型值为200nA

    要实现较低的关断电流、您可以考虑使用 MSPM0L1306系列器件

    MSPM0L130x 混合信号微控制器数据表(修订版 D): https://www.ti.com/lit/gpn/mspm0l1306

    关断电流的典型值为61nA

    有关低功耗模式电流测量、请参阅测量 MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件(LP-MSPM0L1306)的 MSPM0 MCU 的电流消耗2.6用户指南(修订版 E): https://www.ti.com/lit/pdf/slau869

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望在 MSPM0上实现 RTC。 我应该使用哪种模式、以及仅运行 RTC 时消耗多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、***  

    请考虑  在 RTC 应用中使用 www.ti.com/.../MSPM0G3507。

    建议使用待机模式。 电流为1.5 µA (RTC 和 SRAM 保持)  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用 M0L1304吗?