This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:烧录时发生 SWD 请求错误

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403914/mspm0c1104-swd-request-error-while-burning

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

您好、

    我遇到了以下问题时烧,请帮助找出原因,谢谢

 [错误] Cortex_M0P:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标表示先前的 SWD 请求存在错误情况。 清除该错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真包12.7.0.00130)

e2e.ti.com/.../0535.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请检查:

    1.如果您的代码不是从0x0000开始

    如果您在代码中禁用了 SWD

    有几个原因、上述原因是常见的原因。  

    您可以在连接后执行恢复出厂设置以解决此问题。

    e2e.ti.com/.../8304.Factory-reset_5F00_Auto.pdf

    此致、

    Zoey