This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BiSSC-AM243X:MCU-PLUS-SDK ICSSG 内核时钟设置

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402893/mcu-plus-sdk-am243x-bissc-icssg-core-clock-setting

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家

我正在使用 motor_control_sdk_am243x_09_02_00_09中的 bissc_diagnostic_single_channel_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 示例   

在本例中、将 SysConfig 中的 PRU-ICSSG 内核时钟更改为300MHz 时遇到问题。 这是灰色的。 这是故意的吗?

我在某些 ICSSG 模块中运行另一个 IP、该模块需要300MHz 内核时钟。

谢谢

艾伦一世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    [报价 userid="235837" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402893/mcu-plus-sdk-am243x-bissc-icssg-core-clock-setting ]本例中我在将 SysConfig 中的 PRU-ICSSG 内核时钟更改为300MHz 时遇到问题。 这是灰色的。 这是否有意为之?

    BiSS-C SysConfig 模块中存在错误、因此不允许选择其他内核时钟值、而不允许选择200MHz

    在 BiSS-c SysConfig 元文件(motor_control_sdk_am243x_09_02_00_09  \source\.meta\position_sense\bissc.syscfg.js)中、它硬编码为200MHz。

    您必须注释掉"coreClk: 200*1000000" 行、然后 SysConfig 将允许选择其他 PRU 内核时钟值。

    谢谢、此致、

    Achala Ram