This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:OPAMP 简介实验

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403364/mspm0l1306-opamp-introduction-lab

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

大家好、我一直在尝试在 MSPM0L1306 Launchpad 上完成 MSPM0 Academy 运算放大器引入实验、但我完全无法尝试从比较器获得锯齿形输出。 我需要对板进行设置以在实验室中运行示例(dac12_fifo_timer_event)、更改增益、并在16x2 LCD 上显示所需增益。 配置运算放大器时没有问题。 有人可以帮助我将示例从 MSPM0G3507更改为 MSPM0L1306吗? 我完全失去了比较器和对应的 IRQ 处理程序。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我完全无法尝试从比较器获得锯齿状输出。

    我看到那里有四个任务,哪一个你搞砸了?

    [quote userid="620073" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403364/mspm0l1306-opamp-introduction-lab 谁能帮助我将 MSPM0G3507示例改为 MSPM0L1306?

    对于 mspm0l1306、它没有 DAC12、但它可以输出8位 DAC、您可以参考此演示 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AL-Q4LMDA0hw3RBrXufY9g__MSPM0-SDK__a3PaaoK__LATEST&placeholder=true 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    这是 我在示例中遇到的唯一问题。 在缓冲模式下设置运算放大器时没有问题、我只是不知道如何根据 mspm0l1306调整此特定器件。 我要做的就是从我的 8位 DAC 获得锯齿形输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于8位 DAC 没有中断源、因此您不能参考 DAC12的演示、如果您只想输出锯齿波、您可以启用计时器并更改计时器中断中的8位 DAC 输出值。