This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:如何配置 IA 断点?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403608/lp-mspm0c1104-how-to-configure-theia-breakpoint

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104

工具与软件:

我正在 MSPM0C1104上以调试模式使用 Theia 进行开发、但它通常不允许我设置断点。

这使得调试程序的效率非常低。

当我使用竞争对手的 IDE 时、我几乎可以在每行代码上设置断点。

我是否需要在 Theia 中配置额外的配置、例如降低优化级别或其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要关闭优化。 对某些代码行进行优化后、可能会被优化掉。

    一旦事情开始工作、重新进行优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以:

    • 正如 Keith 说的、关闭优化。
    • 在代码前添加_NOP();并在此行中添加断点。
    • 添加软件断点__BKPT();

    确保 MSPM0仅支持4个硬件断点。

    此致、

    Zoey