This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403430/am2431-am2431

器件型号:AM2431

工具与软件:

您好!

您能给我们提供以下规格的微控制器器件型号吗?  

它应该是 Arm Cortex。

2.以太网应支持 RGMII/SGMII

3.它不应该是 BGA 封装。 如果它采用 QFN 封装、会更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyaa:

    AM243x 系列具有1到4个 R5F 内核、并支持 RGMII (多达5个1Gbps Etherent MAC)、但仅在 BGA 封装中可用。  请参阅随附的 AM243x 系列背景演示以帮助您进行选择

    e2e.ti.com/.../0250.AM243x_5F00_Overview.pdf