Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TPS22918
主题中讨论的其他器件: TPS22918
工具与软件:
您好、TI 专家。
我制作了 AM2634测试板、并将"WARMRSTn"引脚悬空。
当为 AM2634测试板供电时、我仅在"WARMRSTn"引脚上观察到低电平信号。
当我添加10k Ω 上拉电阻器时、我发现在 PORz 信号之后具有3ms 延迟的高电平信号。
1.在 AM2634数据表中、"WARMRSTn"的引脚类型为"io"。
使用上拉电阻器的方法是否正确?
2.我似乎可以通过"MSS_IOMUX_WARMRSTN_CFG_REG"设置"WARMRSTn"的内部上拉电阻。
但我找不到处理寄存器的 API。
我找到了"soc_rcm.h"和"soc_rcm.c"、但它们不控制"MSS_IOMUX_WARMRSTN_CFG_REG"。