This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:兼容性查询:具有 TM4C1297NCZAD 的 TMDSEMU200-U 和 LM 闪存编程器

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1297NCZAD, TMDSEMU200-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404294/tm4c1297nczad-compatibility-inquiry-tmdsemu200-u-and-lm-flash-programmer-with-tm4c1297nczad

器件型号:TM4C1297NCZAD
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-UUNIFLASH

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我目前使用的是 TM4C1297NCZAD 微控制器、对于德州仪器(TI)开发工具有两个问题:

  1. TMDSEMU200-U 调试探针的兼容性: 我想确认 TMDSEMU200-U 调试探针(XDS200 USB 调试探针)是否与 TM4C1297NCZAD 微控制器兼容。 具体而言、我们是否可以使用该器件对 包含该微控制器的电路板进行编程和更新?

  2. 使用 LM Flash Programmer: 我的团队习惯于使用 LM Flash Programmer 进行编程和固件更新。 我想知道我们是否可以继续使用 LM 闪存编程器和 TMDSEMU200-U 对 TM4C1297NCZAD 微控制器进行编程。 如果是的话、我们是否有特别的考虑?

提前感谢您的帮助、我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="610603" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404294/tm4c1297nczad-compatibility-inquiry-tmdsemu200-u-and-lm-flash-programr-with-tm4c1297nczad "] TMDSEMU200-U 调试探针的兼容性: 我想确认 TMDSEMU200-U 调试探针(XDS200 USB 调试探针)是否与 TM4C1297NCZAD 微控制器兼容。 具体而言、我们是否可以使用该器件对 包含该微控制器的电路板进行编程和更新?[/QUOT]

    可以、XDS200与 TM4C12x MCU 兼容。 您可以在各种 XDS 调试探针(例如 XDS200、XDS110和 XDS560调试探针)中使用来对 TM4C12x 系列进行编程和调试。  

    [报价 userid="610603" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404294/tm4c1297nczad-compatibility-inquiry-tmdsemu200-u-and-lm-flash-programr-with-tm4c1297nczad "]
    1. 使用 LM Flash Programmer: 我的团队习惯于使用 LM Flash Programmer 进行编程和固件更新。 我想知道我们是否可以继续使用 LM 闪存编程器和 TMDSEMU200-U 对 TM4C1297NCZAD 微控制器进行编程。 如果是的话、我们是否有特别的考虑?

    [报价]

    否、LM 闪存编程器不支持 XDS200。 LM 闪存编程器仅支持 ICDI 调试探针。 但是、您可以使用 Uniflash、Uniflash 是 TI 范围内的另一个编程器、可使用上述调试探针对 TM4C 进行编程(例如 XDS200/110/560。 请参阅以下 Uniflash 中 TM4C1298NCZAD 的可选调试探针。