This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:不同 PWM 模块的相位不同

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404826/am2432-phase-of-different-pwm-modules-are-not-the-same

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好、TI

我们使用 epwm2、epwm3和 epwm7、并将 CSL_MAIN_CTRL_MMR_CFG0_EPWM_TB_CLKEN 寄存器设置 为  
根据 TRM、一次(1 << 2)|(1 << 3)|(1 << 7)。
每个 ePWM 模块的所有配置都是相同的。 但 epwm2、epwm3和 epwm7的相位仍然不同。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker Li:  

    感谢您的提问。

    这些是独立的 PWM、还是它们已同步?

    此致、

    Sreenivasa