工具与软件:
您好、TI 专家:
我尝试在 uart_callback_freertos_ticlang 示例中使用 LP_MSPM0G3507 LaunchPad 时。 我遇到了一个问题,不明白。
为什么 UART 中断始终被触发? 实际上、TX 和 RX 线路是干净的。
CCS 版本:12.7.1.00001
MSPM0 SDK 版本:mspm0_sdk_2_01_00_03
示例: C:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\examples\rtos\LP_MSPM0G3507\drivers\uart_echo
以下代码可执行、回显功能的功能正常工作。

但是、当我在 UART0_IRQHandler (void)函数中放置断点时、始终会触发该断点。 所示
看起来始终会设置 DMA 相关标志。

然后、我在 xPortSysTickHandler (void)上放置一个断点。 它绝不会被触发。 看起来系统节拍被 UART 中断抢先。

如何解释这一点?