This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:询问对优于 RM57L843的高性能产品的推荐

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402903/rm57l843-inquiry-for-recommendation-of-high-performance-product-better-than-rm57l843

器件型号:RM57L843

工具与软件:

您好、TI 专家。

我们的客户询问如何推荐比 RM57L843高性能产品。

目前、他们的应用是应用于协作机器人的机器人安全模块、目前正在使用2个 RM57L843。

客户要求的规格如下。
- CPU~: 400 μ s 600MHz
- ADC: 20通道
-必须满足 SIL-3等级。
-比 RM57L843更高的性能,更多的 I/O 和更先进的部件将会很好。

您能否推荐合适的器件?
此外、RM57L843是一个旧器件、是否有停止它的计划?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

    目前还没有回复、请检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    很抱歉响应延迟、我休假了3个工作日、还得到了周末。

    关于您的问题、RM57x 器件是 Hercules 系列器件中的高性能控制器、  

    在此控制器系列中、没有比 RM57Lx 更好的控制器了。

    我们还有其他控制器、如 AM2x 系列、如果您需要、我可以将该线程中的对应人员循环。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。