请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357-SEP 工具与软件:
早上好;
TMS5704357BZWTQQ1目前被定为太空飞行任务。
我们在使用 JTAG 接口进行编程时遇到问题。 编程完成后、1.2V 电源轨变为1.45V。 1.2V 电源轨将电流灌入电源。
软件团队正在使用 TI 提供的一个代码示例。
作为诊断过程的一部分、我们开始注释掉代码部分、目的是恢复到1.2V 电源轨返回到其指定电平的点。
LPO -低功耗振荡器部分被注释掉、而电源轨返回到1.2V。
本参考设计在引脚 L1、K1上使用单个晶体振荡器输入、