This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:TMS5704357BZWTQQ1

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402023/tms570lc4357-sep-tms5704357bzwtqq1

器件型号:TMS570LC4357-SEP

工具与软件:

早上好;  

TMS5704357BZWTQQ1目前被定为太空飞行任务。   

我们在使用 JTAG 接口进行编程时遇到问题。  编程完成后、1.2V 电源轨变为1.45V。  1.2V 电源轨将电流灌入电源。

软件团队正在使用 TI 提供的一个代码示例。  

作为诊断过程的一部分、我们开始注释掉代码部分、目的是恢复到1.2V 电源轨返回到其指定电平的点。

LPO -低功耗振荡器部分被注释掉、而电源轨返回到1.2V。

本参考设计在引脚 L1、K1上使用单个晶体振荡器输入、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    很抱歉延迟回复,我在度假3天,也得到了周末。

    请确认您是否仍然坚持这个问题、如果您有任何进展、请告诉我。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。