This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:通过 TMDSEMU110-U 连接评估板和 PC UART

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404595/lp-mspm0g3507-evaluation-board-and-pc-uart-connection-by-tmdsemu110-u

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

工具与软件:

嗨、团队:

我的帐户正在评估 MSPM0G 评估板、并希望使用 TMDSEMU110-U 通过 UART 连接到 PC

了解可以在 MSPM0和 Teraterm 等 PC 终端上完成 UART 通信是否正确?
在设备管理器中、显示 COM15和16。 我应该选择哪一个来启用 UART 与 Teraterm 通信?  

提前感谢您。

此致、

Kenley