This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ipc_notify_echo 示例无法打开 example.sysconfig MCU-PLUS-SDK

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404051/mcu-plus-sdk-am243x-ipc_notify_echo-example-unable-to-open-example-sysconfig

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我使用的是已安装 SysConfig 1.21 (并且还安装了1.20)的 CCS 12.0。

在我的工作区中、从 MCU-PLUS-SDK AM64x-AM64x 导入以下示例项目 (版本 10_00_00_20)。  

  • C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20\examples\drivers\ipc\ipc_notify_echo

当我尝试在任何内核的工程中打开"example.syscfg"文件时、SysConfig 会显示如下错误。  

SysConfig 1.21 (或1.20)单独启动、加载相同的"example.syhscfg"文件也会产生错误消息。  

我想通过 MCU-PLUS-SDK 中的示例继续学习路径(尚处于早期阶段)。  

如何进行?  

我是否需要安装旧版本的 CCS/SysConfig?   

请帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标题中的 MCU-PLUS-SDK - AM243X]是与 MCU-PLUS-SDK 我正在使用的实际器件[AM64x-AM64x]最接近的器件型号。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 野村浩

    我们在 MCU+SDK 10版本中也遇到了类似的问题。

    您能否确认上述问题是否出现在 M4F 示例中?

    如果您在使用 M4F 系统 cfg 时遇到问题、请根据以下注释应用该补丁。

    请查看最后的评论、了解补丁详细信息。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1402111/processor-sdk-am64x-mcu-sdk-v10-00-00-20-for-am64x-appears-to-be-broken-when-using-sysconfig-v1-20-with-m4-core/5374965#5374965

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!  

     "<"的补丁 >\source\sysconfig\drivers\.meta\ospi\ospi\osphi_am64x.syscfg.js" soc 成功!   

    我尝试过的示例"ipc_notify_echo"中包含一个"System project"。  可能是因为这个原因、尝试打开任何内核的 syscfg 文件(包括 A53、M5F)都导致错误。  可能是所有尝试打开场景后面的 M4F syscfg 文件以查看其中是否存在任何共享存储器区域... 只是猜测而已。  

    不管怎样、您的及时反馈非常感谢。   

    此致、  

    // Hiroshi Nomura