This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:syscfg 中 ADC 的 soc 配置没有可在驱动程序文件中使用的 ADC_CH_CAL0和 ADC_CH_CAL1输入引脚选项。

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404298/am2634-the-soc-configuration-of-the-adc-in-syscfg-does-not-have-the-choice-of-adc_ch_cal0-and-adc_ch_cal1-input-pins-which-can-be-used-in-the-driver-file

器件型号:AM2634

工具与软件:

 syscfg 中 ADC 的 soc 配置没有可在驱动程序文件中使用的 ADC_CH_CAL0和 ADC_CH_CAL1输入引脚选项。