Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具与软件:
您好!
我正在为我们的一个项目开发一个以太网驱动程序、并正在尝试确保 MAC 层正常工作。
-
当我使用 HALCoGen 中提供的示例代码并在 RX 和 TX IRQ 中设置断点时、效果是很好的。
-
为了用我的 PC 验证这一点、我从 ECU 向 PC 发送了 ARP 请求、但在 Wireshark 中看不到任何 ECU MAC 地址数据。
2.1.我尝试在 EMAC 下启用环回。
2.2.我也尝试了没有启用回送,但它仍然不起作用。
- 如果我的第二个点无效、如何使用 HALCoGen 生成的 MAC 函数进行测试?
此致、
Sandeep