This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:PinMux 工具

Guru**** 1785650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404748/mspm0g3507-pinmux-tool

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好、TI e2e

我开始根据  MSPM0G3507进行新设计、我正在寻找一个引脚多路复用器工作表(最好是一个 Excel 工作表、其中包含每个引脚支持的引脚详细信息和功能)、这将帮助我在开始进行原理图和进一步固件工作之前最终确定 Excel 工作表中的引脚功能  

提前感谢  

BR

Chietanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitanya:

    请参阅 TI.com 中的数据表。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoel

    是的、引脚多路复用器的详细信息已在数据表中提及、所以我要查找一个 Excel 工作表、其中引脚多路复用器详细信息已准备就绪且可用、并根据要求从多路复用器中选择所需的引脚功能。

    此致

    Chietanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Chaitanya:

    据我所知、我们目前可在引脚多路复用分配方面为您提供帮助的工具是 SysConfig。  我会要求内部部门进行确认。

    此致、

    Zoey