This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:R5SS1_0上 SDK 的 HSM 服务示例失败

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397324/am2632-hsm-services-example-from-sdk-on-r5ss1_0-fails

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

我们在定制电路板上使用了 AM2632。
AM2632用于锁步模式、因此我们在 固件应用中使用了两个 R5内核(R5FSS0_0和 R5FSS1_0)。


现在我已经尝试使用 HSM 模块了、因为未来我们将需要 HSM 模块来验证和解密固件文件(选通至外部闪存)。 SDK 目前不支持从外部 falsh 解密、但该功能由 TI 在 SDK 的版本10中公布。

我的 SBL (在 R5SS0_0中运行)将 HSM 运行时 固件(TIFS)加载到 HSM 模块、并正确获取引导通知消息。


现在我尝试了针对 SDK 的 HSM 服务示例(9.1.0.41版),从我的 SBL 在 R5SS0_0集群上启动,这是正常的,所有的服务都执行正确, HSM 客户端与固件通信正确,并发送 UID ,版本,...

在下一步中、我尝试在 R5SS1_0集群上运行 HSM 服务示例。 在这一步中、我将示例修改为 R5SS1_0工程(SysConfig 上下文、要加载的内核...)
我的 SBL 将固件正确加载到 R5SS1_0、客户端注册成功、但请求 HSM 版本(这是我的第一个服务)失败...


现在我的一般问题:  

 -是否可以从 R5SS1与 HSM 通信,反之亦然?


我未来的目标是什么?
我们使用特殊的引导流程。
SBL 将固件从外部闪存加载到 R5SS1_0并将其启动。 此固件确实完成了 SDL 库中 R5SS0存储器(包括 VIMS)的 PBIST。
该 R5SS0_0存储器成功完成 pBIST 后、R5SS1_0将固件从外部闪存加载到 R5SS0_0内核并将其启动。 为此、R5SS1_0需要 HSM 服务来进行解密/授权)。

R5SS0还需要 HSM 服务、因为 R5SS0_0-firmware 会执行 R5SS1_0的 pBIST、然后从外部闪存重新加载固件。



您能给我提供一个可以在 R5SS1_0上执行的示例(基于 SDK 中的 HSM 服务示例)吗?


此致
JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jo:

    感谢您发布您的问题。 由于我们的专家今天不在办公室、我们的回复预计会延迟1-2天。

    此致、
    Shaunak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jo:

    对响应延迟深表歉意。 目前、我们不支持来自 R5F1_0的由 HSM 提供服务的服务请求。 我会将您的请求提交给内部团队、以便在此处获取更多详细信息。 我最晚将在星期五之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jo:

     我在内部提出了一个请求、一旦由开发团队将其设为范围、它就会添加到 TIFS 中。 我会向您发布 SDK 中该功能的可用性。 暂定时间表是2025年第一季度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh:

    非常感谢您提供这些信息并提出实现此功能的内部请求。  
    期待您在2025年第1季度告知我们供货情况。

    此致、
    JO