This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570是否具有与 ESP32's ETM 或 nRF52's PPI 相似的功能?

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402659/tms570lc4357-does-tms570-have-functionality-similar-to-esp32-s-etm-or-nrf52-s-ppi

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

 您好,我熟悉 ESP32的事件任务矩阵(ETM)和 nRF52的可编程外设互连(PPI)系统,它们分别提供高效的任务处理和外设间通信。 我想知道德州仪器(TI)的 TMS570微控制器系列是否具有相同或相似的功能、能够提供相同或相似的功能。 非常感谢对 TMS570在这方面的能力的任何见解或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MC:

    对延迟响应深表歉意。 我在度假几天,然后是一个周末。

    [报价 userid="606657" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402659/tms570lc4357-does-tms570-have-functionality-similar-to-esp32-s-etm-or-nrf52-s-ppi 我想知道德州仪器(TI)的 TMS570微控制器系列是否具有同等特性或类似特性来提供相同或类似的功能。 非常感谢您对 TMS570在这方面的能力有任何见解或指导。

    遗憾的是、不、我们的 Hercules 控制器中没有事件矩阵或任何类似的矩阵。 我的意思是、如果没有 CPU 干预、就无法使用另一个外设事件直接触发一个外设。

    但对于 ADC 模块、有硬件和软件事件触发器、如下所示:

    例如、我们可以选择硬件触发器、可以选择 GPIO 上升沿在没有 CPU 干预的情况下触发 ADC 上的转换。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。