This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:如 TRM 中所述、MODE4和 MODE5的 LCD 电压配置

Guru**** 2932530 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402334/mspm0l2228-lcd-voltage-configuration-for-mode4-and-mode5-as-mentioned-in-trm

器件型号:MSPM0L2228
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

如何  在 SysConfig 中设置 MODE4和 MODE5的电压配置。

我已尝试此配置、但运行结果与 TRM 中未提到的结果不同。 寄存器 LCDCPEN=1、LCDSELVDD=1、但其他寄存器是0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我向我们的工具团队核实并向您提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    现在有什么进展吗?

    期待您的回复。 非常感谢!

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen、由于相关工程师正在休假、我将在本月26日回来、当我收到回复时、我将更新该消息、到目前为止、我认为您可以  直接在代码中修改 LCDSEL_VDD_R33、以与 TRM 中的设置保持一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary K ö、

    感谢您的更新和建议、我将尝试一下。

    此致、Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SysConfig、我们将在未来版本中进行修复。