This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:CCS 中的 TI 外部库

Guru**** 2939090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404424/mspm0c1104-ti-external-library-in-ccs

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

您好!

如何将外部 C 文件添加到 CCS?

如何创建 C 文件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    File->new->source file 以创建新文件。

    对于现有文件、 请确保其具有正确的扩展名、并将其拖动到工作区中的工程文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能不能这样做、而是通过引入路径来实现它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    引入的路径是什么?

    您还可以将文件复制到项目文件夹。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以使用"New->Folder->Advanced->Link to alternate location"执行此操作。 当我做这件事(几年前)我结束了它逐文件(类似的机制),但我不记得为什么。 即便如此、我还是想起了一些困倦(依赖性?) 从那以后、我还没有这么做。 也许现在更好。

    Eclipse 实际上更希望在其项目文件夹中包含文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    您可以将自己的库文件夹路径添加到编译器的包含路径:

    此致、

    Helic