This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:LP-AM263P:无法更新其上的 XDS 探头。

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403300/lp-am263p-lp-am263p-can-not-update-the-xds-probe-on-it

器件型号:LP-AM263P

工具与软件:

我在尝试从 CCS 中刷写 HelloWorld 程序时遇到以下错误。

" DEBUGSSM_0:错误:(错误-591 @ 0x0)固件更新程序遇到错误、无法完成。 编程模式下、更新程序未能连接至 XDS110。 拔下并重新插上 XDS110、然后重试。 如果问题仍然存在、请尝试使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。 (仿真包12.8.0.00189) "

我尝试按照 TI 通信表单上提供的指南更新 XDS 探针中的固件。  
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1374638/lp-am263p-xds-110-firmware-update-failure/5282507#5282507

但当我将 TDO 引脚短接至 GND 时、命令行程序完全无法读取 XDS 探针。
"

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

请求的设备未在总线上找到。

"


我甚至无法进入 DFU 模式来更新固件。 请紧急帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果没有 TDO 引脚上的快照、XDS 探针会在运行时模式下正常启动  

    "

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<器件0 >>>

    VID:0x0451 PID:0xbef3
    器件名称:XDS110与 CMSIS-DAP 嵌入
    版本:3.0.0.26
    制造商:德州仪器(TI)
    序列号:S26E0126
    Mode:Runtime
    配置:标准

    找到1个器件。

    "

    即使使用软命令、我也无法进入 DFU 模式  
    "xdsdfu -m"

    运行此命令后、探针完全脱离 COM 端口枚举。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    一些 LP-AM263P 电路板上存在一些 XDS 固件问题。 我们正在更新用户手册中恢复这些电路板的过程、如下所示。

    要进入 DFU 模式、请短接  LP-AM263P 背面 TM4C 的引脚64和97 (如下图所示)以使其进入 DFU 模式、然后请按照以下链接中的步骤更新与您使用的 CCS 版本对应的 XDS 固件。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update

    谢谢!
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas、您好!

    我一直在遵循该指南、  

    我将针脚64和97短接 -->将 USB 微型电缆插入 PC --> I 5秒移除短接。

    USB 设备管理器上没有显示任何内容、USB 上也没有枚举任何内容、甚至无法更新固件。  
    我在 Windows PC 上。 CCS12.2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    您能试一下吗? 在短接引脚64和97的同时、插入 Micro USB 连接器并连接到 PC。

    然后根据以下链接运行命令 xdsdfu -e

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update

    它主要会显示如下所示的内容。 请使用上面链接中提到的步骤(或也如下图所示)进一步更新固件。 固件更新后、它应显示为 XDS110。

    谢谢!
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Tejas、

    非常感谢,程序不适合我在窗户机器上工作。  
    我必须使用用于毫米波解决方案的 Linux Ubuntu 计算机、能够更新 XDS110 (MCU)上的固件。
    不确定是因为在 Windows 上重新安装时缺少库、还是因为 Windows CCS12.2.0的 XDS 更新软件本身出现问题。

    非常感谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    我很高兴您能够在 Linux 计算机上使用它。

    下次如果遇到相同的问题、可以尝试使用较新版本的 CCS (v12.5或更高版本)、因为它适用于 Windows。 我试过 v12.5、v12.7和 v12.8。

    谢谢!
    Tejas Kulakarni