This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:ADC12内部 Vref 精度和放大器;TI-TINA 模型

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402775/am2634-q1-adc12-internal-vref-accuracy-ti-tina-model

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

尊敬的 Champs:

   根据 TRM、ADC Vref HI 可以是内部和外部的。  您能不能提供更多关于内部 Vref ADC 准确度的信息? 我在数据表中找不到它。  

   

我还想检查我们是否具有适用于 AM263x ADC12的 TI-TINA 模型。 客户希望用它来优化其电路设计。 Thansk.

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    内部 VREF 的精度为+/- 2%。 我以为这是我们的数据表中指定的、但我似乎找不到它的迹线。

    [报价 userid="8447" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402775/am2634-q1-adc12-internal-vref-accuracy-ti-tina-model 我还想检查我们是否有适用于 AM263x ADC12的 TI-TINA 模型。 [报价]

    让我来谈谈这个问题。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我已经给您发送了一条有关 TI-TINA 模型的离线消息。

    此致、

    Ralph Jacobi