This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:am263px Launchpad

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405556/am263p4-am263px-launchpad

器件型号:AM263P4

工具与软件:

请告诉我、若要让 CCS 版本12.7.1或 CCS 版本12.8来识别我的 am263px LaunchPad、我可以执行哪些操作?

 

默认引导设置未清除。 我曾尝试过 AM263PX Academy

LaunchPad 设置未清除。 引导选项开关的正确设置是什么?

谢谢

Baruch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baruch:

    以下是 LaunchPad 上开发引导模式的引导选项:

    此外、请确保在 LaunchPad 上同时连接 USB-C 和 XDS110 USB、并且 USB-C 连接来自可提供至少5V/3A 的适配器。

    另一个潜在问题、但不太可能-在安装 CCS 时、您是否在安装的支持中选择了 AM2x 微控制器的软件包? 如果不确定、可以尝试安装器件支持:

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我的 LaunchPad am263p4仍然无法被我的 CCS 识别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baruch:

    您能否在完全插入时共享 LaunchPad 的图像、以及尝试连接到 LaunchPad 时 CCS 中出现了哪些错误?

    此致、

    Ralph Jacobi