This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107:将程序文件以外的用户使用数据写入闪存(通过 CCS Theia)。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3107, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404615/mspm0g3107-write-user-usage-data-other-than-program-files-to-flash-via-ccs-theia

器件型号:MSPM0G3107
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具与软件:

嗨、团队:

我的帐户想知道 如何 通过 CCS Teia 将程序文件以外的用户使用数据写入闪存。

提前感谢您。

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenely:

    您是说要将原始数据写入闪存?

    顺便说一下、您不能直接更改、而是将闪存用于程序或原始数据。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    对于 MSPM0G3107、器件仅包含主存储器、即闪存和可写入的 SRAM 存储器。

    您能否为我和 Zoey 提供有关客户不想使用闪存的更多背景信息?

    可以使用 SRAM、但是、用户 必须考虑 与闪存相比存储器空间更受限制、并确保它们不会导致 可能导致 SRAM 复位的事件。

    谢谢!

    Henry Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Henry 和 Zoey、

    感谢您的支持。

    客户希望使用闪存并将原始数据写入闪存。
    他们想知道如何通过 Theia 做到这一点。

    如果我需要查看他们的背景信息、请告诉我。

    谢谢!

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    我认为 IDE 不能支持此函数、但可以通过 代码实现这一点。

    1.对于多个原始数据、客户可以在代码中使用"DL_FlashCTL_programMemoryFromRAM64WithECCGenerated"函数。 演示代码、请参阅我们的 SDK:  ...\ti\mspm0_sdk_2_00_01_00\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\flashctl_multiple_size_write

    2.对于大量数据、客户可以由用户分配内存来将原始数据刷写到闪存中。 这是的演示代码 MSPM0C device.e2e.ti.com/.../Attritube_5F00_memoryAllocation_5F00_C.zip

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    感谢您的支持。

    关于第二点、我们是否有 MSPM0G 器件的演示代码?

    谢谢!

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    e2e.ti.com/.../Attritube_5F00_memoryAllocation_5F00_G.zip