请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357-SEP
工具与软件:
对于 TMS5704357BGWTEP/TMS5704357BGWTSEP 器件、您可以提供鉴定数据吗? 请尽快告诉我。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
对于 TMS5704357BGWTEP/TMS5704357BGWTSEP 器件、您可以提供鉴定数据吗? 请尽快告诉我。 谢谢你。
尊敬的 Viraj:
TMS570LC4357-SEP 是我们的航天增强型产品(SEP)系列器件的一部分。 这些器件适用于近地轨道(LEO)或持续时间较短的任务、因为它们的 TID 额定值为30krad、SEL 额定值为43MeV。 SEP 器件完全经过电气筛选、并包含 RLAT 数据。 因此、该设备适用于级别2-4、由客户执行 DPA。
对于 QML-P 器件、我们要求该器件通过 TMS570LC4357-SEP 无法达到的更高辐射水平。 欢迎客户创建自己的 SCD、完成自己的测试并将该器件用于1级、但 TI 不保证在更高辐射水平下的性能。
可在我们产品文件夹的技术文档部分中找到辐射报告: TMS570LC4357-SEP 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
有关我们所有航天产品分类及其内容的更多详细信息、请点击此处或下表: 航天设计资源|德州仪器 TI.com

——
谢谢、此致、
Jagadish。