工具与软件:
只是想检查一下我的理解程度。
AM243x PRG0 PRU1 -如果设置为 EGPI 28位移入、则 PRG0_PRU1_GPI0焊盘用于日期域。
在 TRM 上、其余的 GPI1~GPI19焊盘呈灰色显示(表6-412。 PRU GPI 信号和配置)
该模式是否强制其余 GPI1~GPI19焊盘进入 EGPI 模式、因此它们不能用于其他功能?
或者是否可以设置用于 ECAP 操作的 GPI15或 GPI19焊盘?
根据数据表、 PRG0_ECAP0_IN_APWM_OUT 映射到 F3或 M4、这些也是 GPI15/GPI19焊盘。