This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631-Q1:PRU 函数和 MCU c 代码、用于将.mp4视频转换为位平面、而没有 windows 工具 DLP composer

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405578/am2631-q1-pru-function-and-mcu-c-code-to-convert-mp4-video-to-bitplane-without-windows-tool-dlp-composer

器件型号:AM2631-Q1

工具与软件:

大家好,在我们的两个新项目中,我们把 am26x 和 am62x,对于显示功能,我们有同样的要求:

1.用户将视频发送到我们的产品,视频的格式可能是.mp4或.png 等,不同的项目将使用不同的格式,但对于一个项目,它将被定义清晰

2.芯片从 Ethnet、CAN、UART 接收视频 它应该首先将视频转换为.bmp 格式、然后将.bmp 转换为位平面(应该使用 c 代码来执行此操作)、然后操作 PRU 寄存器将位平面发送到 DMD、以便它可以显示视频。

问题1:

但在您的示例中,它使用 Windows 工具 DLP composer 将视频转换为位平面。 我们只需要编写 c 代码即可自动执行以下操作(当 MCU 从 ethnet 或 CAN .etc 接收到数据时)。 那么、我如何实现它?

问题2:

额外的热阻。 它只是描述了 PRU 的寄存器、我无法 看到如何通过编码来使用它来启用显示功能。 您能详细地给我一些例子吗

问题3:

该项目是 Automotive 字段,所以我会使用 MCAL (AUTOSAR)、但我看不到 MCAL 项目和如何使用该工具来生成 cfg 文件,而且我现在也没有该工具。 你能给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zegeng、

    我们没有任何适用于 AM26x 器件的.mp4视频转换器软件、也没有开发任何面向使用 PRU 显示功能的代码示例。 考虑到 PRU 的用途、可以实现此类应用、但我们没有任何计划的软件开发计划来使用 AM26x PRU 实现显示功能。

    关于 MCAL、您可以使用此申请页面访问文档/软件: https://www.ti.com/drr/opn/AM263X-RESTRICTED-DOCS-SAFETY

    此致、

    Ralph Jacobi