This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:最大 ADCCLK 频率

Guru**** 1785650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405285/am2634-the-maximum-adcclk-frequency

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好、TI 专家。

-

TRM 说道

但是、我在数据表中找不到 ADCCLK 频率的规格。

-

我知道基本的 SYSCLK 是200 MHz。

一些 ADC 示例(如"ADC SOC EPWM"和"ADC 早期中断偏移")使用 ADCCLK 预分频器"/3"。

-

请告诉我最大的 ADCCLK 频率信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeeuk:

    最大 ADC_CLK 工作频率为66.67 MHz。 我已打开一个 TT、将此参数添加到数据表 ADC 参数表。

    此致、

    Zackary Fleenor