This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:来自 PK4引脚的 PWM

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404007/msp432e401y-pwm-from-pk4-pin

器件型号:MSP432E401Y

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在尝试从 MSP432E401Y 控制器从 PK4引脚生成。

您能指导我做同样的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请使用 Resource Explorer 下载 PWM 示例。 也有一些示例。 从 pwm_gen0_BASIC_INTERRUPT 开始。 运行并试用它、了解如何配置 PWM。 然后、您可以对其进行修改以在 PK4引脚上生成 PWM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯·蔡先生,

    我可以从 PK4生成 PWM、但我可以在不使用中断生成 PWM 的情况下执行相同的操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需禁用中断。 在该示例中、PWM 将继续生成。 当它中断时、它只是清除中断标志、然后退出。 如果不想生成中断、只需禁用它即可。  我强烈建议您 阅读源代码并了解示例的作用。 这很基本。 这只是设置具有周期和占空比的 PWM、然后使能 PWM 生成。