This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules-DSPLIB:对于具有 FFT 要求的1MSPS UAV 检测项目的最佳 DSP 建议

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403083/hercules-dsplib-best-dsp-recommendation-for-1-msps-uav-detection-project-with-fft-requirements

器件型号:Hercules-DSPLIB

工具与软件:

嗨、团队:

       目前我们正在开发一个 UAV 检测项目、正在实施用于信号处理的快速傅里叶变换(FFT)。 我们的设置包括一个数据速率为1MSPS (兆样本/秒)的 ADC。 我们正在寻找合适的数字信号处理器(DSP)、它可以高效地处理此数据速率并执行实时 FFT 处理。

您能否推荐一款最适合我们应用的 DSP? 此外、如果有任何与建议的 DSP 兼容的可用 FFT 驱动程序文件或库、请您提供这些参考或链接、我将不胜感激。

提前感谢您的帮助。

谢谢。此致、

Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aravind:

    Hercules MCU 不包含 FFT 硬件加速器。 TI TMS320V55x DSP 具有内置 FFT 硬件加速器。