This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:我们是否为该器件提供了 AOUT 和 PMHF 的值?

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401081/tms570lc4357-do-we-provde-aou-and-pmhf-value-for-this-device

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在进行功能安全认证。 它们需要 Aou (使用假设、诊断覆盖率)和 PMHF (随机硬件故障的概率指标)值。 我们能提供这些规格吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  John:

     LC43x FMEDA 中提供了诊断覆盖范围和 PMHF。 您的客户是否与 TI 签订了 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    可以、我们与客户(CRSC)签订了 NDA。 在哪里可以找到 FMEDA?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    我们与客户签订了 NDA。 请将 LC43x FMEDA 发送给我吗? (John-xu@ti.com)。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请仔细检查客户的英文姓名。 我无法与 CRSC 找到 NDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到了 NDA、谢谢