This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:Spectrum Digital XDS200's 适配器的原理图

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405824/tmdsemu200-u-schematic-of-spectrum-digital-xds200-s-adapter

器件型号:TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

工具与软件:

您好!

我有一个项目、要复制一个 带有 Spectrum Digital XDS200编程器(器件型号:TMDSEMU200-U)且带有 ARM 20引脚至 ARM-10引脚适配器的旧系统。 对于新系统、我能够获取 Blackhawk XDS200编程器、该编程器随附 ARM 20引脚至 ARM-10引脚适配器。 但是、对于新系统、编程失败、将适配器换为 Spectrum Digital 适配器后、可以正常工作。

那么、是否有 Spectrum Digital ARM 20引脚至 ARM-10引脚适配器的原理图? Blackhawk 和 Spectrum Digital 适配器之间的连接有何差异?

Spectrum Digital (左)和 Blackhawk (右)的适配器

我找到一篇老文章、其中包含 Spectrum Digital ARM 20引脚至 ARM-10引脚适配器的草图。 有人可以验证原理图是否正确吗?

链接: e2e.ti.com/.../tm4c1294kcpdt-the-schematic-of-xds200-s-adapter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ven Han、

    我认为这就是您需要的原理图:  

    e2e.ti.com/.../516442_2D00_ti_5F00_cti20_2D00_arm10.pdf

    [报价 userid="620806" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405824/tmdsemu200-u-schematic-of-spectrum-digital-xds200-s-adapter ] Blackhawk 与 Spectrum Digital 适配器的连接有何区别?[/QUOT]

    不应影响使用的任何东西。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我的错误 是适配器名称、它应该是 TI 20引脚转 ARM 20引脚适配器。  对于 Spectrum Digital 版本和 Blackhawk 版本、我需要 TI 20引脚到 ARM 20引脚的原理图。  

    这2个版本之间的差异目前正在影响我们所拥有的电路板的编程、如果我们能在此处提供帮助、将不胜感激。

    谢谢你。

    此致、

    VEN Han Leong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ven Han、

    我没有这两个版本的原理图、只有 TMDSEMU110-U 中包含的版本应该与 TMDSEMU200-U 相同  

    e2e.ti.com/.../516982_2D00_ti_5F00_cti20_2D00_arm20etm.pdf

    对于 Blackhawk 原理图、您需要联系 Blackhawk 请求。

    此致、

    Ralph Jacobi