This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:将安全诊断库(SDL)添加到现有项目中

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1406203/rm44l920-including-safety-diagnostic-library-sdl-to-existing-project

器件型号:RM44L920

工具与软件:


大家好!

我目前正在处理一个使用 RM44微控制器的项目、并且正在尝试部署安全诊断库(SDL)、以确保我的应用的功能安全。

有人能指导我如何正确地将 SDL 纳入我的项目中吗? 具体而言、我正在寻找以下方面的最佳实践:

  • 实施功能安全的正确方法:将 SDL 集成到的最佳实践是什么 现有工程 来实现功能安全? 是最好在 CCS 中包含 safeTILib 还是直接 C:\ti\Hercules\SafeTI Diagnostic Library\2.4.0\中复制 safety_library 和 half 等文件
    设置项目时、我应该遵循哪些具体步骤或注意事项?
  • 正确配置工程设置以高效使用 SDL API
  • 管理依赖项
  • 测试要求:验证应用功能安全需要哪些类型的测试? 在开发过程中、我应该如何进行这些测试、建议的验证做法是什么?
  • 周期性和启动任务:需要在启动时以及运行时定期执行哪些诊断或检查? 如何有效地使用 SDL API 来实施这些任务?


非常感谢您提供任何指向相关文档的分步说明、示例或指针!

提前感谢您的帮助!