This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:Theia -在文件夹中构建项目

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405750/mspm0g3507-theia---building-projects-in-folders

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

在 Theia (v1.41) Explorer 工作区中、我添加了一个文件夹、然后将一些项目放入该文件夹。 在项目位于文件夹中时、可以构建该项目吗?

看起来我必须把它们拖回根目录才能生成。

谢谢!
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    这里是一个包含两个工程的文件夹:

    这是您现在使用的器件吗?

    我可以直接右键点击该工程、然后点击"Build Project"进行构建。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我 手动将文件夹添加到了我的"工作区"、如您在此处所见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    您是否尝试过"开始调试"按钮?

    此致、

    Helic