This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:EMIF 总线控制

Guru**** 2527400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403434/tms570ls1227-emif-bus-controlling

器件型号:TMS570LS1227

工具与软件:

大家好、我正在使用 TMS570LS1227微控制器、现在只有2个 UART 端口可用 、但我的定制 PCB 板上还需要2个用于此 Xilinx FPGA 的 UART 端口、并且连接 是在微控制器和 FPGA 之间完成 的、如下所示具有8位地址引脚和8个数据引脚连接到 FPGA 的 EMIF Asyncronus 引脚。

在这种情况下、我如何才能向微控制器添加额外的2个 UART?

不是很重要  

D. Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 N2HET 来模拟 UART 协议。