This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:无法在 Code Composer Studio 12.7.1中添加 PE micro 插件

Guru**** 2530800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403594/mspm0g3507-unable-to-add-pe-micro-plugins-in-code-composer-studio-12-7-1

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

大家好!  

我不熟悉固件开发。 为了 使用 PE 微控制器刷写我的应用程序,我遵循本指南: https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/1_00_00_04/docs/chinese/tools/doc_guide/doc_guide-srcs/pemicro_CN.html

如指南中所述,我下载了插件,当我在"安装新软件"中添加整个 zip 文件时,我面临以下错误。  

无法完成安装、因为找不到一个或多个必需项目。
正在安装的软件:PEmicro ARM 设备扩展插件5.8.7.202407171925 (com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.expansion.feature.feature.group 5.8.7.202407171925)
缺少要求:GNU ARM 接口调试支持5.8.7.202407171925 (com.pemicro.debug.gdbjtag.pne 5.8.7.202407171925)需要'OSGi.bundle;org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.ui 7.1.0、但找不到它
不能满足依赖性:
发件人:PEmicro ARM 设备扩展插件5.8.7.202407171925 (com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.expansion.feature.feature.group 5.8.7.202407171925)
至:org.eclipse.equinox.p2.iu;com.pemicro.debug.gdbjtag.pne 2.9.0



请告诉我如何解决这个问题,或者我犯了什么错误
感谢高级、

OM Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    是否可以再次尝试重新运行进程以确保所有程序都已正确安装?

    如果重新运行该过程不能解决问题、我将在有人能够正确调试这种情况的情况下循环操作。

    谢谢!

    Henry Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我尝试了多次,它仍然给我相同的错误。 我认为插件中可能缺少一些文件、但这是一个直接的 zip 下载链接。

    感谢您的帮助、
    OM Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我联系了 PEMicro 的联系人、该联系人可以更好地回答这个问题。

    谢谢!

    Henry Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否成功解决了问题? 我是否应与 PEMicro 跟进或是否会通过您传达?  

    谢谢!
    OM Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我跟进了 PEMicro 的联系、他注意到的是、eclipse 的最新 CDT 文件目前已丢失。 您是否可以通过 technical-info@pemicro.com 与他们联系 、以便他们获得有关该问题的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    好的,谢谢你的帮助。