This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM243X-AM243X:MCU-PLUS-SDK

Guru**** 1774975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404953/mcu-plus-sdk-am243x-am243x

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

在 EtherCAT 从站示例的 ESI 文件中、有几个元素  ImageData16x14。
您能否与我分享这些元素是如何生成的以及相关的参考文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道您正在使用的 EtherCAT 示例以及相应的 SDK 版本吗?  

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下示例为 来自工业通信 SDK 9.2.0.8的 ethercat_slave_simple_demo_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang。
    但是、我找到了一些关于绘制位图格式文件的其他教程。 TI 是否有现成的工具/脚本可用于将现有图像转换为可复制/粘贴到 ESI 文件 ImageData16x13字段中的值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 明天我会就你的问题回复你。

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明这是一个简单的步骤。