主题中讨论的其他器件:TCA6424、 TMDSCNCD263P、 SysConfig
工具与软件:
我与 AM263Px-cc 合作开发了一个概念验证项目、目前我正在尝试让 mCAN 外设正常工作。
我已从 MCU+ SDK 为 AM263Px - 09.02.00.55加载 mcan_external_read_write 示例工程。
我已经更新了 syscfg 以将 mCAN 外设设置为 CAN4、以利用控制卡上的 CAN 收发器。 项目构建成功、我能够按预期进入调试模式。
但是、我无法看到从3引脚 CAN 接头(J5)传输的任何 CAN 数据。 在单步执行代码时、我可以看到它调用命令传输的位置、但在 J5中看不到任何内容。
我还使用了示波器来监测 R172、R172是一个跳线电阻器、从 AM263Px 的 CAN4 Tx 引脚连接到 TCAN1043ADYYRQ1 CAN 收发器。 该线路保持高电平、并且在应该发生 CAN 传输时看不到任何变化。