请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 工具与软件:
Hello expert, ROV panel , thread name is blocked, See incomplete , who how can be makes the panel display completed. 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Hello expert, ROV panel , thread name is blocked, See incomplete , who how can be makes the panel display completed. 谢谢你。
ROV 面板、线程名称被阻止、请参见不完整、如何才能使面板显示完整。
这是一个已知问题、我们希望在将来的版本中解决。
请注意、CCS Eclipse 在支持方面已被弃用。 CCS 12.8.0是最后一个 CCS Eclipse 版本(实际 ROV 有一些问题、因此建议沿用 CCS 12.7.1或更早版本)。 所有将来的版本都将基于 CCS Theia、因此对 ROV 的任何修复将出现在该位置。
谢谢
Ki