This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:如何刷新 UART 和 MCSPI 的 FIFO?

Guru**** 2383270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405384/am2632-how-to-flush-the-fifo-of-uart-and-mcspi

器件型号:AM2632

工具与软件:

有一种方法可以刷新 UART 和 MCSPI 的 FIFO:在 FIFO 为空时读取所有数据。

是否有其他方法可以清除或复位 UART 和 MCSPI 的 FIFO? 是否有可实现该函数的寄存器?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、张晓雪

    UART:

    如果您使用 UART LLD、则可以调用 API:  UART_LLD_flushTxFifo ()

    从寄存器的角度而言:

    UART_FCR 寄存器有用于清除 TX_FIFO 的第2位和用于清除 RX_FIFO 的第1位

    McSPI:

    我不是 McSPI 方面的专家、我将等待相关的专家回答复位/清除 McSPI FIFO 的机制

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaxue:

    在下一次发送之前无需清除 FIFO 或数据寄存器。 您可以使用中断状态(IRQSTATUS 寄存器中的 RX_FULL 和 TX_EMPTY)和 TX 或 RX 计数。  传输的结束取决于传输模式。

    请参阅 器件 TRM 的13.1.3.5 MCSPI 编程指南(第1036页)

    AM263x Sitara 微控制器技术参考手册(修订版 F)(TI.com)