This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PZ:TM4C123GE6PZ 的 CAN SSI 与 SPI 通信

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407326/tm4c123ge6pz-can-ssi-of-tm4c123ge6pz-communicate-with-spi

器件型号:TM4C123GE6PZ

工具与软件:

尊敬的专家:

TM4C 是否具有 SPI? 否则、SSI 能否与 SPI 通信? 谢谢。

BR、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sklar、

     处于旧模式的 SSI (复位后的默认模式)与传统的 SPI 相同。