This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:如何在异步存储器的扩展等待中工作

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407071/tms570lc4357-how-to-work-on-extended-wait-for-asynchronous-memory

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

我在我的项目中使用的是 TMS570LC4357控制器。 我正在尝试实施  EMIF_WAIT  外部存储器的扩展等待。

请帮我实施延长等待时间。

以下是我将用于此异步存储器的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    我从贵公司得到了下面链接中的其他人的类似主题:

    (+) TMS570LC4357:EMIF_WAIT 处理-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    我认为、这个线程与上面的线程是重复的。

    那么、可以关闭该主题吗、我们可以提供您对上述主题的评论吗?

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    谢谢你。

    我做了你说的,但问题仍然没有解决。

    在这里、我附加了异步存储器的配置。

    此致

    Priyanka。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    您的配置看起来正常、并且根据您的配置、您为 EMIF 选择了低极性:

    但是、您是否确定从器件正在应用低电平开启  EMIF_WAIT  来扩展选通电平并产生等待。

    实际上、从器件应根据所需的延迟、在 EMIF_WAIT 引脚上应用低电平。 如果从器件没有在 EMIF 等待上发送低电平、则延迟不会引入通信。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AWCC 寄存器的配置中、我应该为 MAX_EXT_WAIT 位提供哪个值?

    在 CEnCFG 中、应为 TA 位指定什么值?

    在此波形中、读取和片选不是相对于 EMIF_WAIT 扩展的。

     

    此致

    Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    另外重要的一点是、需要手动启用选通模式、因为只有选通模式下才能实现延长的延迟。

    如果我们没有启用选通模式、那么不能用  EMIF_nWAIT 信号来延长延迟。

    因此、请确保启用下面突出显示的 SS 位以及我之前提到的配置:

    在进行上述配置后、确保您使 EMIF_nWAIT 信号为低电平、以创造扩展的延迟。

    ADN 正确、 MAX_EXT_WAIT 将确定最大扩展延迟:

    默认情况下、该值为零、这意味着我们最多可以产生16个时钟周期的延迟。如果需要、我们可以通过增加该值来进一步延长延迟。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。