This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:以太网引导加载程序

Guru**** 2611565 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407763/tms570lc4357-ethernet-bootloader

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

团队成员、您好!

   我目前使用的是 Hercules_Ethernet_Bootloader、我使用的是 CCS 9.1。 使用 Uniflash 烧录 build-TMS570LC43x-tftpboot.out 时、会报告一个错误。 如何处理此错误?

[2024/9/2下午4:10:45][错误] CortexR5:文件加载程序:验证失败:地址0xF0400000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
[2024/9/2下午4:10:45][错误] CortexR5:无法终止内存下载:闪存下载失败! ...

 

sys_link.cmd 文件如下所示:

--retain="*(.intvecs)"

/*用户代码 begin (1)*/
/*用户代码结束*/

/*------------------ */
/*内存映射*/

小程序

/*用户代码 begin (2)*/
VECTORS (X): origin=0x00000000 length=0x00000020 vfill = 0xffffffff
FLASH0 (RX): origin=0x00000020 length=0x001FFFE0 vfill = 0xffffffff
FLASH1 (RX): origin=0x00200000 length=0x00200000 vfill = 0xffffffff
RAM (RWX):origin=0x08002000 length=0x0007E000
stack (RW):origin=0x08000000 length=0x00002000

#if 0
/*用户代码结束*/
VECTORS (X):origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH0 (RX):origin=0x00000020 length=0x001FFFE0
FLASH1 (RX):origin=0x00200000 length=0x00200000
堆栈(RW):origin=0x08000000 length=0x00002000
RAM (RW):origin=0x08002000 length=0x0007e000

/*用户代码 begin (3)*/
#endif
#if 1.
ECC_VEC (R):origin=(0xf0400000 +(start (vectors)>> 3))
长度=(大小(矢量)>> 3)
ecc={algoL2R5F021、input_range=vectors}

ECC_FLA0 (R):origin=(0xf0400000 +(start (FLASH0)>> 3))
长度=(SIZE (FLASH0)>> 3)
ECC={ALGORIGGER=Algorithm2R5F021、INPUT_RANGE=FLASH0}

ECC_FLA1 (R):origin=(0xf0400000 +(start (FLASH1)>> 3))
length=(size (FLASH1)>> 3)
ECC={ALGORIGGER=Algorithm2R5F021、INPUT_RANGE=FLASH1}
#endif
/*用户代码结束*/
}

/*用户代码 begin (4)*/
ECC

algoL2R5F021:address_mask = 0xfffff8 /*地址位31:3 */
Hamming_mask = R4 /*使用 R4/R5构建在掩码中*/
parity_mask = 0x0c /*设置哪些 ECC 位为偶数和奇数奇偶校验*/
镜像= F021 /* RM57Lx 和 TMS570LCx 是在 F021中构建的*/
}
/*用户代码结束*/


/*------------------ */
/*段配置*/

部分中)

/*用户代码 begin (5)*/
/*用户代码结束*/
.intvecs :{}>向量
.text align (32):{}> FLASH0 | FLASH1.
.const align (32):{}> FLASH0 | FLASH1.
.cinit align (32):{}> FLASH0 | FLASH1
.pinit align (32):{}> FLASH0 | FLASH1.
.bss :{}>RAM.
.data :{}>RAM.
.sysmem :{}> RAM.

/*用户代码 begin (6)*/
闪存 API:

.\Boot\SDK (.text) Fapi_User
.\Boot\bl_flash.obj (.text、.data)
--library="c:\ti\Hercules\F021 Flash API\02.01.01\F021_API_CortexR4_BE_L2FMC.lib"(.text、.data)
}palign = 8 load = FLASH0 |FLASH1、run = RAM、load_start (apiLoadStart)、run_start (apiRunStart)、size (apiLoadSize)
/*用户代码结束*/
}

/*用户代码 begin (7)*/
/*用户代码结束*/


/*------------------ */
/*其他*/

/*用户代码 begin (8)*/
/*用户代码结束*/
/*------------------ */