This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IpcNotify_sendMsg:内核死锁 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2524020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1396561/mcu-plus-sdk-am243x-cores-deadlocked-on-ipcnotify_sendmsg

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X

工具与软件:

我偶尔在 RPMessage_vringPutEmptyRxBuf ()->IpcNotify_sendMsg ()的无限循环中锁定了2个或3个内核。

显然、如果它们都卡在无限循环中、等待另一个内核清空邮箱、没有内核可以清空邮箱。

从 RPMessage 的整体设计来看,我不知道如何避免这样的死锁。

RPMessage 设计人员能否确认这是一个基本特征? 或许是速度的折衷? 我会重写 RPMessage 如果我需要,但我希望我缺少一些东西。 同时、一个内核锁定另一个内核不是我们可以在系统中实现的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、旅行者、

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    我偶尔在 RPMessage_vringPutEmptyRxBuf ()->IpcNotify_sendMsg ()无限循环中锁定了2个或3个内核。

    您能否说明哪些内核锁定在无限循环中?

    您是否修改了 MCU+SDK 中提供的默认示例?

    您使用的是哪个版本的 MCU+SDK?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在将内核0、2、3、4 (根据 IPC 内核枚举)用于 RPMessage IPC。 由于我一直在开发、我同时出现了0、3、4次死锁。 任何一对内核每2-3天就会死锁几次。 我还没有记录哪一对、但在中、M4F 内核可能比其他门锁更频繁地处于死锁状态。

    所有内核都负载过大。 每个内核上的处理循环具有20-500微秒的周期。 我有~30个接收器使用回调。 接收器尊重其中断上下文。 所有发件人都有超时、大多数发件人超时为0、并且有更高级别的队列来处理被拒绝的发送。

    除了死锁之外、所有功能都运行得很好。

    我们必须在工业通信 SDK 9.0.0.3锁定版本。
    然而,我又把修复移植到了阿什温·拉杰的主要开发分支中的 Message_Send 140,因为这一问题也造成了死锁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、旅行者:

    您能否提供用于复制问题以加快调试的示例代码?

    您能否还要检查死锁何时发生、每个内核当前正在执行的代码片段是什么?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    抱歉、代码太大、而且过于依赖于我们的特定硬件。

    我的内核锁定的代码位于 vringPutEmptyRxBuf 中:

      IpcNotify_sendMsg (remoteCoreId
        IPC_NOTIFY_CLIENT_ID_RPMSG
        rxMsgValue
        1 /*等待发布消息*/
        );

    我的系统在大多数内核上都加载了大量共享内存和大量 IPC (RPMessage 和自旋锁)。 但是、这看起来像是 RPMessage 设计中的一个逻辑错误。 关于 TRM 中涉及的交叉开关没有很多细节、但是 RPMessage 代码似乎假定没有邮箱动态写入、并且在多个事务处理过程中、不同的内核如何访问给定的邮箱之间存在一个很强的顺序。

    我已修改 RPMessage 在其他内核上不无限等待(有必要的额外逻辑,以确保可靠的通信)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、旅行者:

    感谢您的耐心。

    我已针对上述问题提交了内部 Jira 工单、可能会在即将发布的 SDK 版本(即 v10.1)中进行修复。

    此致、

    Tushar